This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:夹紧功能无法正常工作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435901/ucc5350-clamping-function-couldn-t-work

器件型号:UCC5350

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

我的客户正在使用 UCC5350、但钳位功能无法正常工作。 这是原理图和波形。 请帮助查看

BR

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我没有看到波。 您如何知道夹具不能正常工作? 是否有击穿?

    您应该尝试直接在 VDD 和 VSS 之间放置一个电容器、以保护栅极驱动器的输出级免受瞬态过压的影响。 否则、我认为您的栅极驱动器原理图没有任何错误。

    此致、  

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    请帮助检查波形

    BR

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    CH1是否是 VEE2电压的钳位? 其他渠道是什么?

    锁模有助于减少米勒注入、但并不总是能解决问题。 在这种情况下、栅极驱动器和 FET 之间的距离可能过大、并且钳位环路的电感高于其电阻。

    另一种替代方法是使用本地 PNP 关断、这将最大程度地缩短关断环路长度。 下面比较了无钳位、有钳位和局部 PNP 关断时的米勒尖峰。 仍然存在米勒尖峰、但目标是尽可能将尖峰振幅降低至 Vth 以下。

    另一种想法是添加~1nF 的外部 Cgs、这会将米勒电流转换为更低、更长的电压尖峰。

    此致、

    Sean