请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5350 工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户正在使用 UCC5350、但钳位功能无法正常工作。 这是原理图和波形。 请帮助查看

BR
Chi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chi:
CH1是否是 VEE2电压的钳位? 其他渠道是什么?
锁模有助于减少米勒注入、但并不总是能解决问题。 在这种情况下、栅极驱动器和 FET 之间的距离可能过大、并且钳位环路的电感高于其电阻。
另一种替代方法是使用本地 PNP 关断、这将最大程度地缩短关断环路长度。 下面比较了无钳位、有钳位和局部 PNP 关断时的米勒尖峰。 仍然存在米勒尖峰、但目标是尽可能将尖峰振幅降低至 Vth 以下。

另一种想法是添加~1nF 的外部 Cgs、这会将米勒电流转换为更低、更长的电压尖峰。
此致、
Sean