Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1, LMZ14203H, LM22670, LMZ14203, LMR38025-Q1, LM70840, LMR36015S
主题中讨论的其他器件: LM22670、 LMZ14203、 LMR38025-Q1、 LM70840、LM76003-Q1、 LMR36015S
工具与软件:
我使用的是 LMZ14203H、其中输入为24V - 36V、输出为5V。 该器件已成功通过辐射测试。
我有一项要求需要切换具有22V 至36V、2A 负载的负载、现在我打算使用 TPS2663x、它满足此需求、并且还已在辐射下成功进行了测试。 但是、要求发生了变化、其中输入电压仍为24V 至36V、但切换的负载已增加至最大2.5A、而输出电压现在为22V 至34V。 因此、当输入电池电压为34 - 36V 时、我需要将其限制为最大34V
我们曾考虑使用直流/直流转换器、并将输出设置为23V。 这可以正常工作、但在这个较低的电压下运行时、负载会消耗更多电流。
另一个考虑因素是、如果上述直流/直流转换器设置为34V、当输入降至34V 以下时、该转换器是否会在大部分时间保持 FET 处于开启状态、或多或少只是跟随输入电压。
第三种选择是使用另一个 FET、在稳压输出和低于稳压输出之间切换、将输入直接传递到负载。
该设计的空间受限。
我一直在考虑将 LMZ14203H 用作负载开关/稳压器。 我在数据表上没有看到输出限制在30V、但这正是 Webench 所指示的。 真的是这样吗?
我之前考察的是 LM22670系列、因为它将处理34V 输出、但这需要进行辐射测试。
有人知道是否有稳压器可以在输入低于输出设定点时将输入电压直接传递到输出?
有什么建议?