This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:需要高效的电压钳位

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1, LMZ14203H, LM22670, LMZ14203, LMR38025-Q1, LM70840, LMR36015S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438697/lmz14203h-need-an-efficient-voltage-clamp

器件型号:LMZ14203H
主题中讨论的其他器件: LM22670LMZ14203LMR38025-Q1LM70840、LM76003-Q1、 LMR36015S

工具与软件:

我使用的是 LMZ14203H、其中输入为24V - 36V、输出为5V。 该器件已成功通过辐射测试。

我有一项要求需要切换具有22V 至36V、2A 负载的负载、现在我打算使用 TPS2663x、它满足此需求、并且还已在辐射下成功进行了测试。 但是、要求发生了变化、其中输入电压仍为24V 至36V、但切换的负载已增加至最大2.5A、而输出电压现在为22V 至34V。 因此、当输入电池电压为34 - 36V 时、我需要将其限制为最大34V

我们曾考虑使用直流/直流转换器、并将输出设置为23V。 这可以正常工作、但在这个较低的电压下运行时、负载会消耗更多电流。

另一个考虑因素是、如果上述直流/直流转换器设置为34V、当输入降至34V 以下时、该转换器是否会在大部分时间保持 FET 处于开启状态、或多或少只是跟随输入电压。

第三种选择是使用另一个 FET、在稳压输出和低于稳压输出之间切换、将输入直接传递到负载。

该设计的空间受限。

我一直在考虑将 LMZ14203H 用作负载开关/稳压器。 我在数据表上没有看到输出限制在30V、但这正是 Webench 所指示的。 真的是这样吗?

我之前考察的是 LM22670系列、因为它将处理34V 输出、但这需要进行辐射测试。

有人知道是否有稳压器可以在输入低于输出设定点时将输入电压直接传递到输出?

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stuart、这是一款基于 COT 的转换器、所以您在工作电压为34V 时不会遇到问题。

    可能存在一个问题、即内部仿真电压斜坡在高占空比下没有足够的振幅。

    在这种情况下、我们可以尝试以较低的开关频率工作、但您可能有达到电流限制的风险。 我相信低电感器纹波会有所帮助。

    如果您拥有用于 LMZ14203的 EVM、我认为值得研究该器件是否能够满足您的要求。

    您需要非常确定您的输入具有足够的调节能力、确保您不会超过 Vin 上的 ABSMAX、

    我不知道带有旁路开关的集成解决方案。

    如果您希望绕过输入和输出、可以设计一个负载开关、该开关将由具有 Vout 的比较器输出激活。 可以将输出与 Vout 进行或运算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我有以下一些问题:

    1.在我收到的电子邮件里,它说你没有看到一个问题在30V 操作,但在论坛上它列出了34V 这是我想要的。 我想验证它能在34V 的温度下工作吗?

    由于我在数据表中找不到上限值、因此您希望器件输出调节到多高的电压? 我不想冒失败的风险。 该器件的故障可能会导致任务失败。

    3.我有一些现成的 EVM 并将进行实验。 您是否认为、如果在调整 EVM 后能够获得满意的结果、它在数百个器件上是可重复的? 只要我在内部没有超过我不知道的某些参数、我就会假设情况就是这样。

    4. Webench 能否模拟这种情况? 我尝试的结果有好有坏。

    5.由于我们使用电池供电(不可能超过 Vin)、输入电压和 FB 引脚在执行任务的过程中会继续下降。 那么低的 FB 降至0.92V 以下有多重要吗? 斜坡速率是否随不同的 FB 值而变化?

    6.你知道我应该能够实现什么样的占空比吗?

    7.我认为某件类似你的电路,但空间有限。 其中2个电路与其他组件位于非常小的电路板上。

    8.是否有人认为其他设备(例如 LM22670)可能更好地工作?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stuart、欢迎您。

    1. 我修改了我的帖子。 我意思是说34V
    2. 我们没有规格、担心不一定存在电气过载风险、但可以实现稳定性。 我理解这种担心、我绝对不想引导您朝着错误的方向前进
    3. 我希望、通过对 EVM 进行评估、你们对稳健的设计充满信心。 我可以提供建议的更改。 问题将是 Vin 是否会降低以及它将如何影响稳定性。 如果 Vin 非常接近 Vout、Vout 纹波可能会变得很大、开关频率可能不再是恒定的。
    4. 我可以看一下并跟进
    5. 与第3点相关。 我不知道 FB 引脚会如何下降电压?
    6. 器件可在高达接近100%的占空比下运行、但随着占空比变得非常大、它们可能会出现不规则的开关和增加的输出纹波
    7. 好的
    8. 对于该高 Vout 应用、如果您正在考虑电流模式控制降压、则可能会在转换器具有固定的内部补偿时尝试稳定转换器时遇到问题。 此外、在高占空比下、使用具有固定电感器和电流模式控制的电源模块时、会遇到斜率补偿问题。 基于 COT 的器件(如)可以避免这两个 PIT 下降、但对于给定的开关频率和所选的电感器、必须有足够的 VIN 至 Vout 差分、以确保开关是一致的。

    借助较高的输出电压、可以减少负载、因此根据我们的产品系列、这种情况非常好。

    我认为、如果可能(基于您的输入电源)、最好保持 VIN 到 Vout 的差分值尽可能大

    下面是一些转换器选项、我认为这些选项很适合、由于稳定性而具有一些风险、但可以实现超小的尺寸:

    LMR38025-Q1

    LM70840

    LM76003-Q1

    LMR36015S