This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00484:测量4 -5mA "off"/泄漏电流、而不是300nA:TPL5111、TPS61291、TPS22860

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, TPS61291, TPS22860, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434603/tida-00484-measuring-4-5ma-off-leaking-current-instead-of-300na-tpl5111-tps61291-tps22860

器件型号:TIDA-00484
主题中讨论的其他器件:TPL5111TPS61291TPS22860CC1310

工具与软件:

大家好!

基本上、我完全按照与 TPL5111、TPS61291和 TPS22860搭配使用的 TIDA-484中的设计、目前在测试中、我将 TPL5111编程为40秒的间隔。

电路正在驱动 LoRa 的 RF 收发器、一旦传输测量值(温度)、该收发器就会发送 DONE 信号。 启动、测量和传输最长需要2-3秒。 我将 DONE 引脚设置为高电平、等待10ms、然后将 MCU 置于睡眠状态。 在进入休眠状态之前、TPL5111计时器也会切断电源。 我尝试使用代码不会进入睡眠状态、而只是发送 DONE 并在 while (1)循环中绝对等待、并且电流消耗曲线没有任何变化。

问题是、我仍然要测量5mA (在3V 输入下)和4mA (在2.8V 输入下)、而不是进入纳安范围、我最终应该会在那里达到(每个 TIDA 270nA)。 我想知道它在哪里等于5mA、远高于用作睡眠电流(6µA)的裸射频模块。 是的、我测量的是5mA、而不是 µA μ V。 对于测量、我使用的是 Brymen 869万用表以及 NRF 功率分析器套件 II。它们的测量都是相同的。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须重写原始文章;我现在不断测量更高的静态电流... 遗憾的是、我根本不在 nA 范围附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许是一个提示? 我测量0.8A 启动电流、可能是为电容器充电。 我认为在每个电容器之前不需要限流电阻器? 我认为这不是最佳实践。 不管怎样、我的射频模块按需要启动、按预期运行并按照编程的方式发送 DONE 信号。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移到了电源管理、希望有一些对该主题有所了解的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:  

    很抱歉这么晚才回复。 我们在驱动 CC1310时未遇到此类问题。 是的、电源管理是处理该主题的最佳部分、因为它对于此类电路的电源 IC 而言似乎非常具体。  

    谢谢

    Gio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 同时、我认为、如果我从 PCB 上移除3个 TI 器件 TPL5111、TPS61291和 TPS22860、并直接为 μ µC 供电、不会对电池寿命造成太大影响、因为如果我从2节 AAA 电池改为1节3.6V 锂电池。 我计算的寿命大约为3-5年、这已经足够了。

    我喜欢使用 TPL5111对整个电路断电并使用更小的电池的想法、但最终我需要一个没有任何问题或不确定性的可重复设计。