Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, TPS61291, TPS22860, CC1310
主题中讨论的其他器件:TPL5111、 TPS61291、 TPS22860、 CC1310
工具与软件:
大家好!
基本上、我完全按照与 TPL5111、TPS61291和 TPS22860搭配使用的 TIDA-484中的设计、目前在测试中、我将 TPL5111编程为40秒的间隔。
电路正在驱动 LoRa 的 RF 收发器、一旦传输测量值(温度)、该收发器就会发送 DONE 信号。 启动、测量和传输最长需要2-3秒。 我将 DONE 引脚设置为高电平、等待10ms、然后将 MCU 置于睡眠状态。 在进入休眠状态之前、TPL5111计时器也会切断电源。 我尝试使用代码不会进入睡眠状态、而只是发送 DONE 并在 while (1)循环中绝对等待、并且电流消耗曲线没有任何变化。
问题是、我仍然要测量5mA (在3V 输入下)和4mA (在2.8V 输入下)、而不是进入纳安范围、我最终应该会在那里达到(每个 TIDA 270nA)。 我想知道它在哪里等于5mA、远高于用作睡眠电流(6µA)的裸射频模块。 是的、我测量的是5mA、而不是 µA μ V。 对于测量、我使用的是 Brymen 869万用表以及 NRF 功率分析器套件 II。它们的测量都是相同的。
有什么建议吗?