This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:误差放大器饱和特性

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439264/tps7h5005-sep-error-amplifier-saturation-characteristics

器件型号:TPS7H5005-SEP

工具与软件:

您好!

我正在考虑对 TPS7H500x 系列器件应用我自己的软启动机制。  我会在误差放大器的反相输入中添加一个求和点,并将反馈电压与略高于0.613V 内部基准的电压相加。  在软启动引脚已为高电平时、该总电压将仍用于切断电源、通过这种方式、同步整流器将在唤醒期间处于活动状态。  然而、误差放大器基本上是开环的。  

当放大器在其低电源轨下达到饱和状态时会发生什么情况?当我拉低总电压并唤醒电源时、它从该状态恢复的情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    通常、为了解决同步整流器无法打开的问题、我们查看了我们的驱动器 TPS7H60X5-SEP 系列。
    驱动器本身可以在启动期间生成同步整流信号。

    就您的计划而言、您所描述的内容可能会起作用、但具体细节将取决于您具体如何实施。
    由于反馈环路将尝试和行为的方式、这可能不是单调软启动。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该预计运算放大器在饱和状态下会消耗大量功率、从饱和状态恢复需要很长时间等等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    根据电气规格、运算放大器的电流消耗应该在100-190uA 左右。

    恢复所需的时间由控制环路决定。
    时间是否很长、在某种程度上取决于设计。

    谢谢!
    Daniel