请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H5005-SEP 工具与软件:
您好!
我正在考虑对 TPS7H500x 系列器件应用我自己的软启动机制。 我会在误差放大器的反相输入中添加一个求和点,并将反馈电压与略高于0.613V 内部基准的电压相加。 在软启动引脚已为高电平时、该总电压将仍用于切断电源、通过这种方式、同步整流器将在唤醒期间处于活动状态。 然而、误差放大器基本上是开环的。
当放大器在其低电源轨下达到饱和状态时会发生什么情况?当我拉低总电压并唤醒电源时、它从该状态恢复的情况如何?