This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820EVM:I2C 寄存器 ICHG_REG 暂时覆盖 ICHG 电阻器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25820EVM, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434700/bq25820evm-i2c-register-ichg_reg-temporarily-overwrites-ichg-resistor

器件型号:BQ25820EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24610、BQ24650

工具与软件:

我们有一个要测试的 BQ25820EVM 电路板。 我们需要将充电电流设置为大约1A。 为此、我们移除了 JP4并在 JP3上放置一个47k 的电阻器。 这会得出1064 mA 的理论电流。

当我们通过闭合 JP13开始充电过程时、电流在短时间内变得非常高(请参阅图像)

在此线性上升之后、电流稳定在请求的1A 上。

经过进一步调查、我们发现 I2C 寄存器 ICHG_REG 负责这一点。 它默认为20000 mA、在最初的几毫秒内、芯片似乎尝试实现这个高电流。 才会在延迟后稳定到较低的电阻器电流。

如果我们将 ICHG_REG 设置为1A、则不存在过冲、它会直接平稳地达到请求的1A。

是否有方法可以缓解此问题? 我们的电池有一个 BMS、由于电流尖峰、该系统会触发 OCC 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我正在获取 EVM、看看我是否能够重现此问题、我将在收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    您是否将其用作独立器件? 是否有 RESON 无法通过寄存器设置充电电流?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们要将其用作独立器件(因为数据表指出这应该是可以实现的)

    通过寄存器进行设置意味着我们必须添加一个微控制器等 这会使我们的产品变得更加复杂和昂贵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我将在 EVM 上运行测试、以确定我们是否能够解决此问题。 我将在收集更多信息后提供更新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    遗憾的是、我们没有办法消除这一问题。 通常该器件与更高的充电器电流一起使用、或 与主机器件一起使用、因此这种行为无关紧要。 由于无法解决该问题、因此我建议使用另一个独立的充电器、例如 BQ24610或 BQ24650。

    此致、

    Christian。