This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:有关误差放大器 COMP 拉电流最大值的信息

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436419/lm5155-information-on-the-maximum-value-of-the-comp-sourcing-current-of-the-error-amplifier

器件型号:LM5155

工具与软件:

您好!

请告诉我关于 LM5155误差放大器的 COMP 拉电流参数的两个方面。

问题1。 由于这是一个跨导放大器、将其解释为±180uA (min)是否正确?

问题2: 有一个180uA-min 的规格值、但没有针对最大值的规格。 您能否告诉我是否有最大规格值或运输检查上限值来检查动态负载波动期间的响应能力?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的咨询。

    Q1:我不确定我是否理解正确、COMP 引脚只提供正电流。

    Q2:我们不指定最大电流。 此外、这方面也没有数据或测量值。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    ​​发货时分区上是否有任何近似值(EVM 的实际操作结果和确认结果)或测试信息? 这些对于产品在动态负载变化期间的响应特性和响应能力非常重要、因此、如果您能提供它们、即使它仅供参考、我也将不胜感激。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们不会指定或测量最大值 因为通常情况下、最小值对于响应特性至关重要。

    但作为计算的参考、您可以使用250uA。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我对您的回答中的以下几点的理解有所不同、请向我解释。 我收到了您的以下答复。

    ・COMP 引脚仅提供拉电流。 数据表中注明了+PWM 180μA (min)。

    但是、如果没有灌电流能力、在下面的应用中、COMP 电压只能增加、使其无法控制。 这是真的吗?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    很抱歉沟通不清楚。

    COMP 还会灌入电流。 但我们不会指定或测量这些值。

    我们只提供最小的拉电流、因为这是最关键的参数。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    COMP 也可以灌入电流、但根据我的理解、数据表中只列出了源电流180μA、而不是±180μA。

    您能否告诉我、是否有任何有关 COMP 灌电流用作计算基准的信息。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    根据具体情况、灌电流将在几十 μ A 的范围内。

    作为参考、您可以使用40uA。

    此致

    Moritz