This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:建议用于 FPGA 电源和电池开关的开关 IC。

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437302/tps2121-recommended-switch-ic-for-fpga-power-supply-and-battery-switching

器件型号:TPS2121
Thread 中讨论的其他器件:TPS2117

工具与软件:

你(们)好

FPGA 将消耗电池(一般水银电池)、但在加电后会以+3.3V_ALW 开关。 但是、以下几行会导致电池消耗过多电流、并且如果使用 MOS 进行切换、会出现压降。 那么、目前是否有办法可以在+3.3V_ALW 断电时、电池消耗的电流不会过大、并且在切换时压降不会太深? PS:断电时电池电流不能超过10uA。

 用于 FPGA 电源和电池开关的建议开关 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:  

    我将检查并返回此内容。

    此致  

    • Kunal Goel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kunal

    是否有任何更新的解决方案?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    请查看 TPS2117。

    此致  

    Kunal Goel