Other Parts Discussed in Thread: TPS2117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 Thread 中讨论的其他器件:TPS2117
工具与软件:
你(们)好
FPGA 将消耗电池(一般水银电池)、但在加电后会以+3.3V_ALW 开关。 但是、以下几行会导致电池消耗过多电流、并且如果使用 MOS 进行切换、会出现压降。 那么、目前是否有办法可以在+3.3V_ALW 断电时、电池消耗的电流不会过大、并且在切换时压降不会太深? PS:断电时电池电流不能超过10uA。
用于 FPGA 电源和电池开关的建议开关 IC。