This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:搜索由 TLV61070ADBVR 元件导致的压降的解决方案

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, TLV61070A, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438494/tlv61070a-search-for-a-solution-to-a-voltage-drop-caused-by-the-tlv61070adbvr-component

器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件: TPS61022、TPS61033

工具与软件:

您好!
我正在使用锂离子电池输入电压介于3V 至4.2V 之间的 TLV61070ADBVR。 我想在输出端使用5V 的电压来提供 USB 输出。

根据随附的原理图、我在输出端获得的电压为4.3V。

我遇到一个特别的问题:当我将负载(插入手机)连接到 USB 端口时、输出电压会降至1V 或更低。  

此致。

附件是我们制作的 TLV61070ADBVR 电路的原理图表示。  

下面是我们制作的 USB 输出电路的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Franlelin、

    请删除 C104并查看问题是否仍然存在。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Travis、

    感谢您的推荐。

    我已经实施了、但问题仍然存在。

    你有什么其他建议吗?

    此致、  

    弗兰拉林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Franlelin、

    首先、您的 FB 分压器参数是针对4.23V Vout。 请计算并调整 FB 电阻以获得5V。

    其次、我不知道您的负载情况、但是 USB-C 通常消耗2A 至3A 的电流。 TLV61070A 不支持高达2A 的 Iout。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我的电路可能消耗了大电流。  

    请您能告诉我一个支持2至3 A 负载的升压转换器姑息电路吗? 我想用它通过 USB 输出为手机充电、如前面电路中所述。  

    提前感谢您的回复。  

    此致、

    弗兰拉林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Franlelin、

    升压转换器输出电流能力取决于输入电压范围。 输入电压大于2.5V 时、TPS61033支持2A 电流。 如果您需要较低的 Vin 或更高的 Iout、则可以选择 TPS61022。

    请注意、TPS61022有点容易受到布局的影响、因此、如果您选择此 IC、请特别注意并遵循布局指南。

    具有0.5V 超低输入电压的 TPS61022 8A 升压转换器数据表(修订版 D)

    此致、

    Travis