This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:10Ah 电池组的替代器件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436128/bq27441-g1-alternative-part-for-10ah-battery-pack

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100GPCCHEM

工具与软件:

我正在寻找支持10Ah 电池组的替代电量监测计。 当前实现方案 针对7.8Ah 电池组使用 bq27441-G1。 bq27441-G1最大电池容量可设置为8Ah。 大多数具有系统侧实现、单节电池、I2C 接口和锂离子电池阻抗跟踪电量监测计的部件的 最大电池容量可设置为8Ah。 具有更高可用容量的替代产品直接跳至32Ah。 有理由吗?

电池电量监测计产品选择|德州仪器 TI.com

具有 系统端实现、单节电池、I2C 接口和阻抗跟踪功能的10Ah 锂离子电池最好替代产品是什么?

是否可以为  10Ah 电池组缩放 bq27441-G1的检测电阻器并在应用中相应地缩放读数。   bq27441-G1是否可与10Ah 电池组的可缩放感测电阻器搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritesh:

    [报价 userid="600041" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436128/bq27441-g1-alternative-part-for-10ah-battery-pack 具有 系统端实施、单节电池、I2C 接口和阻抗跟踪的10Ah 锂离子电池我最好的替代品是什么?

    我认为 bq34z100具有此处列出的最大容量和特性。 请在下面查找该器件的产品页面:

    https://www.ti.com/product/BQ34Z100 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以为  10Ah 电池组缩放 bq27441-G1的检测电阻器并在应用中相应地缩放读数。   bq27441-G1是否可与10Ah 电池组的可缩放感测电阻器搭配使用?

    例如、使用8m Ω 而不是10m Ω 感测电阻、将10000mA 电池组的"设计容量"设置为8000mA 2004"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritesh:

    可以对其进行缩放、使其适合10Ah。 关于 bq27441、请使用 GPCCHEM 工具来确认使用的电池与此器件的预定义化学物质之一的匹配低于3%。 否则、我们建议使用 bq34z100。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony。

    我 查看了 GPCCHEM 工具文档。 列表 中支持的电池电量监测计不包括 bq27441。 是因为它基于变体修复了化学成分 ID 并且无法更改?  

    GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    bq27551状态为"正在供货"、但是有与此部件持续时间相关的任何信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritesh:

    您可以在以下位置找到 TI 的产品生命周期政策: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    如您所见、根据最新的政策指南、TI 标准产品  只要符合以下三种条件之一、则不会被淘汰:

    • 该产品在过去五年内有过销售(汽车或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以生产、并且投入生产的时间不到10年。
    • 该产品目前有任何客户需求。