主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、 GPCCHEM
工具与软件:
我正在寻找支持10Ah 电池组的替代电量监测计。 当前实现方案 针对7.8Ah 电池组使用 bq27441-G1。 bq27441-G1最大电池容量可设置为8Ah。 大多数具有系统侧实现、单节电池、I2C 接口和锂离子电池阻抗跟踪电量监测计的部件的 最大电池容量可设置为8Ah。 具有更高可用容量的替代产品直接跳至32Ah。 有理由吗?
具有 系统端实现、单节电池、I2C 接口和阻抗跟踪功能的10Ah 锂离子电池最好替代产品是什么?
是否可以为 10Ah 电池组缩放 bq27441-G1的检测电阻器并在应用中相应地缩放读数。 bq27441-G1是否可与10Ah 电池组的可缩放感测电阻器搭配使用?