This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606:Io=0.2A 导出故障仿真器结果、但 Io=0.3A 时正常工作。

Guru**** 2812695 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439989/lmr51606-io-0-2a-export-fault-simulator-result-but-io-0-3a-work

器件型号:LMR51606

工具与软件:

尊敬的先生

用于 Web 工作台工具中的9-36Vin 3.3Vo 设计、 LMR51606

仿真器结果无法在 Io=0.2A 时导出

但它可以在 IO=0.3A、条件下工作、我认为它的输出电容不是自动补偿。

将输出电容减小到1个或低电容后、可获得相同的故障补偿结果  

您能否帮助您再次确认 webench 工具? 也许会添加一些自动补偿或限制最小输出电容?  

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、最佳做法是使用自动填充的默认参数启动 webench。 完成初始设计创建后、请进行调整。

    另一种妥善做法是将应用的最大额定电流设置为等于器件的最大额定电流。

    因为稳定性分析的运行点基于输入的最大额定电流、这将实现最合适的 BOM 并确保稳定性。

    如果电流非常低、则器件工作点可能是 DCM/FET PFM、这会导致类似这样的典型误差。

    很抱歉混淆。