This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22960:将 TPS22960的两个输出连接在一起

Guru**** 2511115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439992/tps22960-connect-the-two-output-together-of-tps22960

器件型号:TPS22960

工具与软件:

大家好、我想问问是否可以将两个输出连接在一起、我的意思是使能可以从另一个中取反、例如使用逆变器、所以不可能同时启用两个输出。

我已将图片随我的请求附上。

因为我可以使用差动电源的两个负载。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个通道彼此独立、因此如果您有两个独立的负载、则可以独立使用这些通道。

    对于上述情况、您将必须谨慎安排时间以获得每次仅使用一个电源和负载的所需结果。

    此致、
    Arush