This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:双向负载开关

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440136/tps22916-bidirection-load-switch

器件型号:TPS22916

工具与软件:

嗨、团队:

客户 对于电池应用中的负载开关的双向要求。

其规格要求如下所示:

输入电压:0~5V;

高于200mA 的电流;

当 EN 为高电平时、需要支持电流双向流动;

 ENABLE 为低电平时无 QOD;  

您能帮助推荐合适的解决方案吗?  

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS22916具有反向电流阻断功能。

    我建议 TPS22991xN 型号非常适合所需的应用。 请查看 TI.com 负载开关页面。  

    此致、
    Arush