Other Parts Discussed in Thread: TPS22916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22916 工具与软件:
嗨、团队:
客户 对于电池应用中的负载开关的双向要求。
其规格要求如下所示:
输入电压:0~5V;
高于200mA 的电流;
当 EN 为高电平时、需要支持电流双向流动;
ENABLE 为低电平时无 QOD;
您能帮助推荐合适的解决方案吗?
谢谢、此致、
会的