This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:设计审查

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434414/tps2372-design-review

器件型号:TPS2372

工具与软件:

您好!

我的客户请求 TI 审查 TPS2372-4设计。

请查看以下内容:

e2e.ti.com/.../TPS2372_2D00_4_5F00_review_5F00_241106.pdf

问题1。  请检查该客户的电路是否有问题。

问题2:  请参考 TPS2372-4EVM-006电路、PD 前面有一个带有磁珠(L4和 L6)的滤波器块。 这个滤波器的用途是什么? 如果直流/直流转换器前面有一个滤波器、是否可以省略?

问题3。  分类完成后、是否可以在电源正常供电的情况下使用 DEN 引脚控制 PD 开/关?  如果 DEN 引脚设置为低电平、PD 会关闭吗?

问题4。  参考"PoE PD 原理图审阅指南"文档、RTN-RTN 具有如下的 VSS:

     EVB 没有这个 TVS。 是否应在 TPS2372-4中添加此 TVS?

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    PoE 团队已辞职、下周二将再次访问。 请期待您的回复延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PoE 团队:

    如果您能分享有关客户咨询的更新、我将不胜感激。

    BR、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我刚从旅行回来,但我的清单上有很多东西。 我将尝试在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    对于 Q1、最好具有更高的8级 PoE_P57V 至 PoE_N57V 电容。  建议使用68uF 或更高的电容。 对于 U11、建议将启动延迟时间设置为>80ms、以确保没有 PSE-TPS2372的 PD 浪涌故障(或考虑在浪涌期间同时使用 TPS2372的 PG 引脚、且 PG =低电平)。  

    对于 Q2、CLC 是一个低通滤波器、用于降低交流噪声。

    对于 Q3、是的、您可以将 DEN 拉至低电平、以关闭 PD 的内部热插拔。 此外、使用如下所示的~13.7k 电阻器使该 PD 显示在热插拔关闭后所连接的 PSE 的无效检测。    有关详细信息、请访问 www.ti.com/.../slva306a.pdf。

    对于 Q4、该 TVS 二极管是可选的。 室外设备可能具备该功能。  

    此致、

    Diang