Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006, TPS2372
工具与软件:
您好!
我的客户请求 TI 审查 TPS2372-4设计。
请查看以下内容:
e2e.ti.com/.../TPS2372_2D00_4_5F00_review_5F00_241106.pdf
问题1。 请检查该客户的电路是否有问题。
问题2: 请参考 TPS2372-4EVM-006电路、PD 前面有一个带有磁珠(L4和 L6)的滤波器块。 这个滤波器的用途是什么? 如果直流/直流转换器前面有一个滤波器、是否可以省略?
问题3。 分类完成后、是否可以在电源正常供电的情况下使用 DEN 引脚控制 PD 开/关? 如果 DEN 引脚设置为低电平、PD 会关闭吗?
问题4。 参考"PoE PD 原理图审阅指南"文档、RTN-RTN 具有如下的 VSS:

EVB 没有这个 TVS。 是否应在 TPS2372-4中添加此 TVS?
提前感谢。
JH