This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3906:解决方案建议

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439395/lp3906-solution-recommendation

器件型号:LP3906
主题中讨论的其他器件:TPS65217

工具与软件:

你(们)好

以下是我的客户端要求

 输入 Vbat=3V 到4.3V 或4.4V、始终输出为1.8V 或1.9V。对于其他三个电源轨、VLED 可以切换电源取决于是否在充电、如果在充电、该电源轨将来自 VBAT、但当从 VBUS 充电时。

vPOD 为2V、而其他电流源的 V30为3.0V。 Type-C 输入、但输入电源电压为5V 电平。 谢谢!

你有什么建议吗?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    添加了如下所示的参考 SCH。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    我可能建议您查看 TPS652170 /  TPS65217x  系列、可以支持电池和 USB 输入。  
    (TPS65217) 0 是可编程选项)

    DCDC1或 LDO1可以固定为输出1.8V、而 LDO1和 LDO2可以调整为支持 输出1V 至3.3V  
    如果我理解正确、并且 vPOD 和 v30是所需的电压轨、则 LDO 可以支持这一点。

    请仔细查看、如果您有其他规格/问题、请告诉我。

    此致、  
    Sarah