请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3906 主题中讨论的其他器件:TPS65217
工具与软件:
你(们)好
以下是我的客户端要求
输入 Vbat=3V 到4.3V 或4.4V、始终输出为1.8V 或1.9V。对于其他三个电源轨、VLED 可以切换电源取决于是否在充电、如果在充电、该电源轨将来自 VBAT、但当从 VBUS 充电时。
vPOD 为2V、而其他电流源的 V30为3.0V。 Type-C 输入、但输入电源电压为5V 电平。 谢谢!
你有什么建议吗?
BRS
Brian