工具与软件:
您好!
客户遇到问题、 通电几秒钟后、引脚17没有输出。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
客户遇到问题、 通电几秒钟后、引脚17没有输出。

尊敬的 User5883945:
我认为、您在信号中看到的大多数尖峰是探头 GND 线拾取的示波器-探头噪声所致。
我建议您使用"尖头与桶"测量方法来测量信号、以最大程度地减少噪声拾取。
如需相关示例、请参阅 www.ti.com/.../slua850.pdf 和 www.ti.com/.../slva289。
此致、
Ulrich
尊敬的 User5883945:
在图2中、紫色迹线上有尖峰、表示蓝色栅极驱动的开关噪声、但蓝色迹线上对应于紫色栅极驱动边沿的没有尖峰。 由于移除 R24、 紫色栅极驱动(GDB)无法 切换其 MOSFET、因此 CAOB 输出强制 PWM 进入 最大占空比。 但是、缺少 B 相 开关 会导致不会有噪声耦合到 GDA 探头。 但 GDA 信号上升沿和下降沿的振铃(蓝色)表示 由于其自身的 A 相 MOSFET 开关而产生的噪声拾取。
我同意"第一版波形"看起来很好。 这是第一次提到"第一版"和"第二版"。
是否使用相同的探测方法并在相同的测试条件(移除的 R24除外)下测量了"第一个版本的波形"和"图2"?
两个版本之间的区别是什么(除了不同的波形)? 这两个不同的板吗? 不同的 PCB 布局?
遗憾的是、在我知道两个版本之间有什么区别之前、我不能提出任何改进建议。
此致、
Ulrich
尊敬的 User5883945:
就 PFC 控制器而言、很明显、第一版 PCB 布线具有更出色的布线。 电路板的其它部分也许已得到改进、但是 PFC 信号显然已由于 较新电路板中布线的改变而降级。
尽管噪声拾取会使栅极驱动信号看起来降级、但尚不清楚 PFC 的实际性能是否已降级。
如果 PFC 转换器的行为令人满意、但 不能容忍信号的噪声成分、我建议可以再次进行 PCB 布局旋转、以恢复部分原始布局布线、从而更大限度地减少噪声拾取、但要保留已进行其他改进的布线。
要记住的关键点是、应尽可能地减小高电流传导环路的面积、并使用 GND 尽可能地减小信号路径长度和环路面积、以避免磁噪声耦合。 此外、应使具有高 dv/dt 边沿的跟踪远离信号、避免电气噪声耦合。 最后、使控制信号 GND 返回路径远离大电流 电源 GND 返回路径。
此致、
Ulrich