This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:TPS62903RPJR 和 TPS56C231RNNR、用于审核

Guru**** 2579455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430259/tps62903-tps62903rpjr-and-tps56c231rnnr-for-review

器件型号:TPS62903
主题中讨论的其他器件:TPS56C231

工具与软件:

你(们)好  

我们计划使用 TPS62903RPJR 和 TPS56C231RNNR 实现1.8V 和5V 输出、以下是我们的输出功率要求  

1. TPS62903RPJR  

   输出:1.8V

   输出电流:3A

   输入电压:9V 至12.6V

2. TPS56C231RNNR

   输出:5V

   输出电流:10A

   输入电压:9V 至12.6V

我们已起草了原理图、请找到随附的 pdf 以供审核、请查看并分享反馈、另外请确认反馈分压器以及电感器 calculatione2e.ti.com/.../VCC_5F00_1V8-and-VCC_5F00_5V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    三件事从我的终端:

    1. 软启动电容过大、请将 C2064更改为3.3nF
    2. MODE 电阻器应与数据表声明相同(将 R11544更改为61.9k)
    3. 将 C2057从1uF 更改为0.1uF

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    感谢您提供评论、另请提供  TPS56C231RNNR 的评论

    此外、请确认反馈电阻器值和电感器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    TPS56C231涵盖在我们的高电流团队中。

    我在此处将 HC 经理环在一起以获得支持。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    感谢您的答复

    请帮助确认  TPS62903RPJR 的反馈电阻器值和电感器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    它们很好、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我能够查看 TPS56C231。 以下是我的反馈:

    • 请确保输入电容器降额后电容最小为40uF
    • 原理图告诉我、模式设置为 DCM 800kHz。 请确保这正是我们想要的结果
    • 电感器太小。 对于5Vout 800kHz、电感器应为2.4uH
    • 请确保输出电容器降额后的电容最小为88uF
    • Cff 需要介于100pF 至220pF 之间
    • 对于5V 的 Vout、顶部 FB 电阻器应为73.2K Ω、底部 FB 电阻器应为10k Ω
    • 对于 PGOOD 引脚、建议将一个10k Ω 上拉电阻器上拉至 VREG

    其他一切看起来都很好

    如果这有助于解决您的问题、请不要忘记点击"这已解决我的问题"。

    此致!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们无法找到2.4uH 电感器、如果我们是否可以使用2.5uH 电感器、请告知我们以下规格;

    值:2.5uH

    ISAT: 13A.

    IRMS:7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我认为2.5uH (而非2.4uH)不存在问题。 请再次检查 IRMS 和 Isat 值、因为您所需的 Iout 为10A。 根据数据表公式进行计算后、我获得的 IRMS 值至少为10A。 请按照数据表第8.2.2.1.3节仔细检查电感器选型。

    此致!

    Calan