工具与软件:
你(们)好
在 UCC27282部件测试期间、我发现一个问题。
如果 PWM_HI 输入、UCC27282 HO 不工作。
但 PWM_LI 输入 UCC27282 LO 正常工作。
我想请您检查导致此问题的原因。
谢谢您、BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有更多的测试如下。
1.连接到 FET 和 Rload
2. 我发现 HO 波异常
1)输入 PWM HI 和 LI 是 不同的时序,但 U8,U11 HO 波是相同的时序
请检查问题并通知我
请参阅随附的 xls 文件(测试数据)
谢谢您、BR
PJ
e2e.ti.com/.../ucc27282_5F00_HO_5F00_problem_5F00_report.xlsx
您好、Pil:
观察这些波形、这确实是一个非常奇怪的问题。 为了弄清这种情况、您是否可以确保 PWM 线已连接到各自的输入? PWM_HI 应连接到 U8 HI 和 U11 LI、PWM_LO 应连接到 U8 LI 和 U11 HI。 您是否还能确认 R69、R70、R71和 R72是否真正开路? 如果它们处于开路状态、则反向并联二极管会阻止 FET 接收输出信号以将其导通。
您是否还可以通过使用 HS (而不是 VSS)来确认测量 HO 信号? 要测量 HO-HS、您需要使用差分探头。 此外、如果 HS 悬空或具有重负载(高电阻)、自举电容器可能无法正常充电。
我也无法在 Excel 文件的"HO_PROSUT"表上清楚地看到波形、所以您可以重新上传它们吗?
谢谢!
Rubas