This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:Ucc27282 HO 没有运行

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428580/ucc27282-ucc27282-ho-is-not-operation

器件型号:UCC27282

工具与软件:

你(们)好

在 UCC27282部件测试期间、我发现一个问题。

如果 PWM_HI 输入、UCC27282 HO 不工作。

但  PWM_LI 输入 UCC27282 LO 正常工作。

我想请您检查导致此问题的原因。

谢谢您、BR

PJe2e.ti.com/.../ucc27282_5F00_problem_5F00_report.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有更多的测试如下。

    1.连接到 FET 和 Rload

    2. 我发现 HO 波异常

     1)输入 PWM HI 和 LI 是 不同的时序,但 U8,U11 HO 波是相同的时序

    请检查问题并通知我

    请参阅随附的 xls 文件(测试数据)

    谢谢您、BR

    PJ

      e2e.ti.com/.../ucc27282_5F00_HO_5F00_problem_5F00_report.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pil:

    观察这些波形、这确实是一个非常奇怪的问题。 为了弄清这种情况、您是否可以确保 PWM 线已连接到各自的输入? PWM_HI 应连接到 U8 HI 和 U11 LI、PWM_LO 应连接到 U8 LI 和 U11 HI。 您是否还能确认 R69、R70、R71和 R72是否真正开路? 如果它们处于开路状态、则反向并联二极管会阻止 FET 接收输出信号以将其导通。

    您是否还可以通过使用 HS (而不是 VSS)来确认测量 HO 信号? 要测量 HO-HS、您需要使用差分探头。 此外、如果 HS 悬空或具有重负载(高电阻)、自举电容器可能无法正常充电。

    我也无法在 Excel 文件的"HO_PROSUT"表上清楚地看到波形、所以您可以重新上传它们吗?

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pil:

    由于将近一个月没有更新、我将关闭此主题。 请随时回复重新打开。

    谢谢!
    Rubas