This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:激活保护的持续时间远大于延迟时间。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439781/bq78350-r1a-activation-of-protection-lasts-much-longer-than-delay-time

器件型号:BQ78350-R1A
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!  

我有两个与过流保护相关的问题。 第一个是我在 bqstudio 中将延迟时间设置为5s (充电和放电过流保护- ODC、OCC)、但在超过阈值后6-7s 期间 FET 会关闭。 第二个问题是、我将放电保护(AOLD)过载阈值设置为5.5A、将延迟设置为160ms、但只有在超过5.9A 后才触发拐点 在这种保护下、激活时间合适、并且 FET 在160ms 后完全关断。 我发现、ASCD 或 AOLD 等硬件保护有自己的比较器、但在放电和充电过流(ODC 和 OCC)情况下、使用16位调制器。 "你以为你赢了吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计在一秒的周期处理循环中运行固件保护(OCD、OCC)、因此由于处理环路不与测试时序同步、因此最多会有1秒的额外延迟。 数据来自 Δ-Σ 库仑计 ADC。

    ASCD 和 AOLD 保护使用硬件比较器(检查 SRP-SRN 上的电压)、因此速度快得多(160ms)、但灵活性不高(只有几个固定阈值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  在比 配置中设置的阈值(5.5A)更高的阈值(5.9A)后、您是否有任何线索可能导致触发 AOLD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么该阈值是电压阈值。 电流校准不适用于此阈值、因此如果您的检测电阻不是非常精确、电流将会关闭。