请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1A Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我有两个与过流保护相关的问题。 第一个是我在 bqstudio 中将延迟时间设置为5s (充电和放电过流保护- ODC、OCC)、但在超过阈值后6-7s 期间 FET 会关闭。 第二个问题是、我将放电保护(AOLD)过载阈值设置为5.5A、将延迟设置为160ms、但只有在超过5.9A 后才触发拐点 在这种保护下、激活时间合适、并且 FET 在160ms 后完全关断。 我发现、ASCD 或 AOLD 等硬件保护有自己的比较器、但在放电和充电过流(ODC 和 OCC)情况下、使用16位调制器。 "你以为你赢了吗?
提前感谢。