This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:连接到 CDP (充电下行端口)时的输入电流限值?

Guru**** 2379580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439998/bq25606-input-current-limit-when-connected-to-a-cdp-charging-downstream-port

器件型号:BQ25606

工具与软件:

你(们)好

我有一个使用 BQ25606RGET 的器件之前由 SDP (标准下行端口)供电。 最近、我们做出了一些更改、其中需要更高的输入电流(~700mA、同时仍允许通过 USB 传输数据)、因此、我的问题是、当我们从 CDP (充电下行端口)为器件供电时、检测到的输入电流限制是多少?  

D+/-检测会将其视为"未知5V 适配器"并根据 ILIM 引脚电阻器限制输入、还是会遵守端口规格(例如当 插入 支持  USB BC v1.2 5V/1.5A 的 UCB-C 端口时、将限制为1.5A)?

数据表非常清楚插入 SDP 和 DCP 时会发生什么情况、但没有提到  CDP:

还有一个问题。  看来  这些天具有 USB BC v1.2兼容端口的 PC 很难找到、所以我最好不要断开连接 D+/-线路到 IC 并强制它进入"未知5V 适配器"模式、在该模式下我可以通过 ILIM 电阻器设置电流限制? 至少这样、我可以放心地通过 USB3.2 A 型端口为仪器供电、该端口可以为900mA 供电。

谢谢、Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    CDP 检测并非始终适用于此器件。 我建议通过 ILIM 电阻器设置。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mike

    啊、我明白了。 是指通过 ILIM 电阻器设置输入电流  是否要断开 BQ25606的 D+/-线路?

    因为我已经尝试 通过 USB3.2 A 型端口(不 兼容 USB BC)为该器件供电、且 ILIM 电阻器配置为1A。 连接 D+/-线路后、 BQ25606会认为其为 SDP 并将输入电流限制为500mA、而如果我断开 D+/-线路、则 可以毫无问题地绘制~μ A 700mA。

    谢谢、Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    正确。 如果希望不检测 SDP 且输入电流由 ILIM 引脚确定、请断开 D+/D-线路。

    此致、

    Mike Emanuel