工具与软件:
你(们)好
我有一个使用 BQ25606RGET 的器件之前由 SDP (标准下行端口)供电。 最近、我们做出了一些更改、其中需要更高的输入电流(~700mA、同时仍允许通过 USB 传输数据)、因此、我的问题是、当我们从 CDP (充电下行端口)为器件供电时、检测到的输入电流限制是多少?
D+/-检测会将其视为"未知5V 适配器"并根据 ILIM 引脚电阻器限制输入、还是会遵守端口规格(例如当 插入 支持 USB BC v1.2 5V/1.5A 的 UCB-C 端口时、将限制为1.5A)?
数据表非常清楚插入 SDP 和 DCP 时会发生什么情况、但没有提到 CDP:
还有一个问题。 看来 这些天具有 USB BC v1.2兼容端口的 PC 很难找到、所以我最好不要断开连接 D+/-线路到 IC 并强制它进入"未知5V 适配器"模式、在该模式下我可以通过 ILIM 电阻器设置电流限制? 至少这样、我可以放心地通过 USB3.2 A 型端口为仪器供电、该端口可以为900mA 供电。
谢谢、Anton