This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:SIMPLIS 模型无法正常运行

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440862/tps543620-simplis-model-is-not-working

器件型号:TPS543620

工具与软件:

您好、TI 支持团队

我目前正处于 POL 转换器(4个以上电源轨)的设计阶段。

TPS543620是不错的备选器件、但 SIMPLIS 模型无法正常运行。

我使用的是 SIMPLIS 元素仿真器的免费版本。  使用版本9.10u。

我 在  SLUM766.ZIP 中找到的文件 TPS543620_ac.sxsch 有以下错误:

阅读关于 SIMPLIS 模拟的应用说明:它应该在 SIMPLIS 8.30h 及更高版本中运行。

你可以看看你的侧面吗?

感谢您的支持

此致

Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题在于 simplis 仿真器不允许加密模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的答复。