工具与软件:
尊敬的
对 LM5155反激式稳压器的设计存在一些问题。
设计的电压调节器具有输入:12V~36V; 输出:12V。
使用的变压器参数为 Np:Np:Naux=1:1.25:1.25、Lm=5uH。 附件中显示了其他元件参数。 在调试过程中、发现空载时存在电路不稳定和异常噪声。 降低 R438的电阻并增加伪负载可解决该问题、但这会增加损耗。 同时、如果 R438的电阻过小、会导致电路不稳定、并在负载较大时产生异常噪声。 随后、我们发现存在由过度纹波导致的尖峰问题。 通过减小 R4和增加 C12、该尖峰可以在一定程度上降低。 但空载条件下的异常噪声问题会更加突出、需要减小伪负载电阻并增加损耗来解决。 此外、纹波过大的问题尚未解决。 附件中显示了波形。 这些问题应该如何处理?您能提供一些调试方法吗?
e2e.ti.com/.../lm5155.rarThe附件是设计图、谢谢