This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:反激式稳压器具有过大的纹波

Guru**** 2512865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439516/lm5155-the-flyback-regulator-has-excessive-ripple

器件型号:LM5155

工具与软件:

尊敬的  

对  LM5155反激式稳压器的设计存在一些问题。

设计的电压调节器具有输入:12V~36V;  输出:12V。

使用的变压器参数为 Np:Np:Naux=1:1.25:1.25、Lm=5uH。 附件中显示了其他元件参数。 在调试过程中、发现空载时存在电路不稳定和异常噪声。 降低 R438的电阻并增加伪负载可解决该问题、但这会增加损耗。 同时、如果 R438的电阻过小、会导致电路不稳定、并在负载较大时产生异常噪声。 随后、我们发现存在由过度纹波导致的尖峰问题。 通过减小 R4和增加 C12、该尖峰可以在一定程度上降低。 但空载条件下的异常噪声问题会更加突出、需要减小伪负载电阻并增加损耗来解决。 此外、纹波过大的问题尚未解决。 附件中显示了波形。 这些问题应该如何处理?您能提供一些调试方法吗?

e2e.ti.com/.../lm5155.rarThe附件是设计图、谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您的咨询。

    此设计是否已通过快速入门计算器验证? 这一点尤其有意义、因为您提到 R438可以解决该问题。 这意味着该问题与补偿有关。 https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    对于开关节点处的尖峰、调整缓冲器网络会有所帮助。 请参阅本文档: https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Training_and_Events/Power_Analysis_ Presentation_BirichaDigital.pdf

    对于错误负载、您究竟是什么意思?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假负载是加了个电阻。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假负载连接到一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、 因此它是一个虚拟负载。

    您能否填写并附上计算器?

    另外、请发送开关节点、输入电压、输出电压和 COMP 引脚(全部直流耦合)的示波器。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../scopehots.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的档案。

    这看起来一切都是不稳定的。

    首先尝试确保输入电压保持稳定。 它不应该像这样掉落。 这可以通过添加更多的输入电容来实现。

    然后调整补偿。 在交叉频率处、相量角应至少为60度。

    从以下内容开始:

    - R438=5k

    - C40=移除

    -R440=500欧姆

    -C41=200n

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好像不太行、纹波变化不大了。e2e.ti.com/.../6242.scopehots.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    请仅使用英文论坛。

    谢谢

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎运行不太好。 纹波变化不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关节点现在至少看起来是稳定的。

    输入仍然大幅下降。 必须首先解决这个问题。

    另外、当您测量示波器截图时、请确保参考点以及刻度可见。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有两个问题有待解决。 一种是 空载时存在电路不稳定和异常噪声。 根据您的意见修改时、问题变得更加明显。 电路连接到电子有效载荷、最初只需要加载10 mA 噪声即可停止、但经过修改后需要达到300 mA 噪声才能停止。 LM5155芯片空载时似乎暂时不工作。
    其次、输入电压的纹波由稳压器产生。 输入电压与电子负载直接连接。 稳压器的输出电压为20V、负载设置为600mA、纹波仅为80mA、请注意输入电压纹波是电路之后产生的、输入电容增加到600uF、输出电压纹波仍然是 large.e2e.ti.com/.../0250.scopehots.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    您可以尝试使用辅助绕组进行反馈吗? 所以选择反激式 PSR。 通过这种方法、您可以查看问题是否来自光耦合器反馈/调节。

    输入电压纹波由稳压器产生。

    我不确定我是否理解? 输入电压必须稳定且不能下降。 您的供应可能太弱了吗? 它是否处于电流限制状态?

    输入电压直接与电子负载相连。 [报价]

    "你说什么?

    请注意、输入电压纹波是在电路之后产生的、

    我也不知道这是什么意思。

    在示波器截图600mA 中、有2个交换节点图片。 一个是显示类似断续模式的行为。 您是否使用 LM5155或 LM51551? 此外、输出电压似乎已经深入到过压保护中、因此我假设问题与您的光耦反馈电路有关。

    请查看更多示波器截图:确保基准零电压可见。 否则很难解释。

    此致

    Moritz

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入电压必须稳定且不能下降、稳压器的输出电流限制为3A。

    输入电压与电子负载直接连接 、这意味着 稳压器的输出直接连接到电子负载。

    请注意、输入纹波是在电路意味着输入电压纹波不来自稳压器之后产生的。

    文件名错误。"unload"应为"load 600mA (加载文件)"、"load 600mA (加载文件)"应为"unload"(卸载)。

    您能教我如何使用辅助绕组进行反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 LM5155

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    是的、输入电压必须稳定且不能下降、稳压器的输出电流限制为3A。

    在前面的示波器截图中、输入电压已下降。 必须解决这个问题。

    输入电压与电子负载直接连接 意味着 稳压器的输出直接连接到电子负载。

    反激式的输出电压连接到负载。 很好。 但是、电源(其中输入电压来自)会连接到反激式拓扑的输入端、对吧?

    输入电压纹波不是来自稳压器。

    是的、它由您的台式电源供电。 此电压必须保持稳定。

    您能告诉我如何使用辅助绕组进行反馈吗?

    原理图中已经存在此可能:

    放置电阻器并禁用光耦反馈。

    此致

    Moritz