This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:超轻负载时的效率

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00393, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440464/lm5164-efficiency-at-ultra-light-load

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件:TIDA-00393

工具与软件:

尊敬的:

我的设计采用 III 型纹波生成、当 Vin=24V、Vout=3.6V 时 Iq 约为20uA

但轻负载20uA 时、输入电流约为140uA。

问题1。 这是否正常?  

问题2: 增大 Cout 也会增加轻负载时的效率?

请提供帮助。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TIDA-00393中找到了这张图片。

    看起来在 uA 级负载下、降压转换器的效率确实很差、尤其是对于 HV 降压转换器(例如 LM5164)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    谢谢、请将设计与计算器电子表格一起分享给您的规格。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。

    糟糕的抱歉。 我犯了个错误。
    请永久删除此主题帖。