This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:电源输入问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439593/tps51396a-power-input-issue

器件型号:TPS51396A

工具与软件:

您好!

根据我们的电路、3.3V 稳压器不能正常工作、引脚17 VCC 未接收到为 IC 供电的正确输入。 此外、C141还具备低电压范围。 请建议变更或解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的输入电压是多少? 12伏? VSTB 来自什么? VCC 现在是什么? 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为12V、来自 LDO (5V)的 VSTB 为5V。 VCC 在内部与 LDO 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 VCC 是内部5V VCC LDO 输出、而它是器件内部控制电路的电源。 如果您无法测量5V VCC 电压、这意味着您的器件可能已损坏。 您可以更改器件且不使用 VSTB 作为电源模式吗? 请改用 VCC VSTB。 然后将 L7更改为1.5uH。  

    请先尝试这些。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 VSTB 到 VCC 为 IC 供电有什么区别呢、因为我们测试了其他具有相同旧配置的电路板并正常工作、而且我收到了在 TI Web 工作台仿真中使用2.2uH 的建议、以及将 L7替换为1.5uH 会发生什么变化。 您能用清晰的技术术语解释吗?

    仿真报告请参考以下 pdf。

     e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_Input-Transient_2D00_3.3V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为会有上电顺序、所以我不确定这是否会导致您的问题、请尝试一下。

    有关电感的信息、请参阅我们的数据表建议值。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已正确设置了模式引脚、并且电源正常信号正在提供正确的输出、那么无法获得输出会出现什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉有点困惑、您当前测量的 VCC 电压是多少? 是5V 吗? 因为您的初始问题说明说没有测量 VCC 电压。  此外、您能否测试 EN 上是否存在电压? 我不确定 EFUSE_GOOD 信号连接到了哪里? 由于电路的其他部分没有明显的错误、请确保芯片正常供电并且 VCC 具有5V 的输出电压。 谢谢。

    奥罗拉