This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:输出电压振荡和下降

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439838/lm5145-output-voltage-oscillate-and-drop

器件型号:LM5145
Thread 中讨论的其他器件: LM5146

工具与软件:

嗨、团队:

我是 ZTE 的 FAE Jayden。 ZTE 已使用 LM5145多年、他们在最新项目中遇到了一些问题。 非常紧迫、期待您的 reply.e2e.ti.com/.../4162.LM5145_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsm

工作条件为:VIN=48V、Vout=12V、Iout_max=10A、原理图如下所示、参数均输入 Excel 计算器中。 12V 的输出是后级负载(许多直流/直流)的总线。

测试波形如下图:黄色波形为 Vout、Bule 波形为 VCOMP、绿色波形为 Ilimit

1. VIN 上电,空载。  

2. VIN 开启、5通道后级负载开启。 输出电压下降并恢复。

 

3. VIN 开启、 8通道后级负载开启。  输出开始振荡。

4.他们还做了另一个测试,当改变负载工作模式( TDD 到 FDD ,射频工作模式). 输出电压降至9V 并保持恒定。

对于这些问题、您有什么想法吗? 它是否与环路不稳定和3类补偿有关?  非常感谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    此规格类似于 LM5146 EVM、其设置采用了12V、8A、400kHz 和100V FET。

    波形可能表示不稳定性。 270uF 输出电解电容器的 ESR 是多少?

    有关快速启动的一些评论:

    1. 8.2uH 较低、提供55%的纹波电流(高磁芯损耗)。 尝试使用15uH 来消除30%的纹波。
    2. ESR 不是输入的1mΩ–它可能高得多。 这可能是不稳定的原因。 ESR 零点促使交叉频率高于 fsw 的20%。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您的答复。 我需要检查 ESR。 ZTE 今天进行了一些新的测试。 他们发现 ss 引脚电压/FB 引脚电压也下降了。 关于 ss 引脚电压、我有两个问题。

       黄色的引脚是 FB、粉色的引脚、蓝色的引脚是 Vout

    1.当输出通常为12V 时、ss 引脚电压为0.86V、是否正常? 我认为 ss 引脚的典型值为0.8V+115mV、 我们的 SS 引脚电压在全温度下的电压范围是多少?

    2.在负载瞬态条件下、在下冲条件下、FB 电压会随着 Vout 的下降而下降。 ss 引脚会保持不变还是切换到 FB+115mV 呢?

    谢谢。

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    是的、SS 的位置略高于0.8V FB 电压。

    2.考虑到具有偏移电压的 SS 至 FB 钳位、我认为 SS 会跟随 FB。

    我建议在 LM5146 EVM 上尝试使用 ZTE 的 BOM 来排除任何 PCB 布局问题。

    TIM