Thread 中讨论的其他器件: LM5146
工具与软件:
嗨、团队:
我是 ZTE 的 FAE Jayden。 ZTE 已使用 LM5145多年、他们在最新项目中遇到了一些问题。 非常紧迫、期待您的 reply.e2e.ti.com/.../4162.LM5145_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsm
工作条件为:VIN=48V、Vout=12V、Iout_max=10A、原理图如下所示、参数均输入 Excel 计算器中。 12V 的输出是后级负载(许多直流/直流)的总线。
测试波形如下图:黄色波形为 Vout、Bule 波形为 VCOMP、绿色波形为 Ilimit
1. VIN 上电,空载。
2. VIN 开启、5通道后级负载开启。 输出电压下降并恢复。
3. VIN 开启、 8通道后级负载开启。 输出开始振荡。
4.他们还做了另一个测试,当改变负载工作模式( TDD 到 FDD ,射频工作模式). 输出电压降至9V 并保持恒定。
对于这些问题、您有什么想法吗? 它是否与环路不稳定和3类补偿有关? 非常感谢。
BRS
Jayden