This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:GaN MOSFET

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439379/ucc24624-gan-mosfet

器件型号:UCC24624

工具与软件:

您好!

是否可以将 GaN MOSFET 与  UCC24624 (VDD = 5V)配合使用?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以检测的 VD1、VD2最大负电压为-0.7V。  在"二极管导通"期间、GaN FET 压降可能远大于0.7V。 因此、不建议使用 UCC24624来驱动 GaN FET。 您可以尝试在 GaN FET 上连接肖特基二极管以将电压钳制在0.7V 以下。 在这种情况下、您可以使用 UCC24624。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致

    Ali