This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440440/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

感谢您的答复。

我对自适应延迟设置有疑问。 数据表中指出、如果连接到 CS 引脚、将提供自适应延迟、如果连接到接地、则将提供固定延迟。 但在参考图中、该引脚与 Vref 引脚绑定、使其具有固定的延迟。 您能不能就此提供一个澄清?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉混淆了数据表。  我们发现、大多数设计人员使用固定延迟方法、可以更轻松地进行设计。

    这可以通过 将 ADEL 和 ADEREF 连接到接地端或已知电压(VREF 的电阻分压器关断)来实现。

    以下链接可为您提供一份应用手册、其中介绍了采用 UCC28950的分步设计方法(在固定延迟方法中)。

    这里有一个指向 Excel 设计工具的超链接、该工具随应用手册一起提供、可在应用手册中找到。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    阅读应用手册后、如果您有任何问题、请随时在 e2e 中重新发布、我们将为您解答问题。

    此致、