This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:问题关于 TI 降压控制器"LM25143"

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440257/lm25143-question-oabout-ti-buck-controller-lm25143

器件型号:LM25143

工具与软件:

尊敬的 TI 客户支持团队:
美好的一天! 我们是电子工程团队、对 TI 降压控制器"LM25143"的使用存在一些问题。
目前、我们使用具有外部 MOSFET 的 LM25143来驱动12V/30A 负载、但外部 MOSFET 上存在热问题。
换句话说、MOSFET 的表面温度非常高、尤其是高侧 MOSFET。

只需描述以下运行条件、
(1)我们使用2个控制器和4相 FPWM 模式
(2)开关频率为400kHz
从我们的观点来看、多相 LM25143应该让负载在各相之间保持闭合。
但是、我们发现电感器电流因相位而异。

使方程 max 电感器电流应为(总 Iout /4)+(1/2)* deltaIL。
在我们的实验中(总 Iout 为直流20A)、每个相位的 Iout (总 Iout/4)不平衡。
初级控制器(LM25143)的电感器电流高于次级控制器(LM25143)、这意味着负载不平衡。
和、次级控制器(LM25143)有反向电感器电流。

附加了原理图、电感器电流波形、热像、供您参考。
我们想知道
(1)为何相位间的负荷不平衡?
(2)在 FPWM 模式下、次级控制器(LM25143)的电流为什么反向了?

您能回答我们的问题并告诉我们如何改善这一现象吗?

如有任何建议、请同时告知我们。
非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    很遗憾听到您所面临的热问题。

    感谢您提供全面的报告。

    我确实看到相位之间存在电流共享不平衡。

    初级控制器似乎承受着电流需求的冲击

    请允许我与团队协商、共同探讨如何改进这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您能分享光绘文件吗? 我想回顾一下每个相位的电流检测布线 、看看这是否是不匹配的原因。