Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ34Z100
工具与软件:
尊敬的:
我们有固定的电量监测计配置、现在没有更多剩余容量处理0。请参阅问题"BQ34Z100-G1:RemainingCapacity 下降到0"。
我们进行了一些测试(固件更新后重新启动电源超级板、拔下/插入电池等)、并注意到一些关于剩余容量设置为满容量值(在本例中为38000)的问题、但我们有一个放电的电池、充电电流为2000mA、如何才能获得剩余容量?
请找到一些寄存器值
注册标准
荷电状态 = 100%
最大误差 = 1%
剩余容量 = 38000 mA 4.12.4.
充满电容量 = 38000 mA
电压 = 12198mV
平均电流 = 2008 mA
电流 = 2008 mA
flags =[0200] Hexa
OTC :0
OTD :0
BATHI :0
BATLOW :0
CHG_INH :0
XCHG :0
FC :1.
CHG :0
OCVTAKEN : 0
RSVD:0
RSVD:0
CF :0
RSVD:0
SOC1 :0
SOCF :0
DSG :0
标志 B =[0400] Hexa
SOH :0
寿命 :0
FIRSTDOD :0
RSVD:0
RSVD:0
DODEOC :1.
DTRC :0
RSVD:0
RSVD:0
RSVD:0
RSVD:0
RSVD:0
RSVD:0
RSVD:0
RSVD:0
RSVD:0
电池组配置 =[29D8] Hexa
亚太经社会 :0
CAL_EN :0
缩放比例 :1.
RSVD:0
VOLTSEL :1.
IWAKE : 0
RSNS1 :0
RSNS0 :1.
RFACTSTEP :1.
睡眠 : 1.
RMFCC :0
Nidt :1.
镍镉电池 :1.
QPCCLEAR :0
GNDSEL :0
温度 :0
电池组配置 B =[00AF] Hexa
CHGODODEoC :1.
RSVD:0
Vconsen : 1.
RSVD:0
JEITA :1.
LFPRelax : 1.
DODWT : 1.
Fconven : 1.
电池组配置 C =[0037] Hexa.
SOH_DISP :0
RSOC_HOLD :0
FF_NEAR_EDV :1.
SleepWakeCHG : 1.
LOCK_0 :0
Relax_jump : 1.
Relax_Smooth_OK:1.
平滑 :1.
注册 ETENDUS
清空平均时间 =65535分钟
进入满电状态的平均时间 = 0分钟
健康状态 = 100%
可用能量 = 482mW/h
平均功耗 = 25mV
内部温度 = 34.0 °C
此致