This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:意外的剩余容量

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435979/bq34z100-g1-unexpected-remaining-capacity

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ34Z100

工具与软件:

尊敬的:

我们有固定的电量监测计配置、现在没有更多剩余容量处理0。请参阅问题"BQ34Z100-G1:RemainingCapacity 下降到0"。

我们进行了一些测试(固件更新后重新启动电源超级板、拔下/插入电池等)、并注意到一些关于剩余容量设置为满容量值(在本例中为38000)的问题、但我们有一个放电的电池、充电电流为2000mA、如何才能获得剩余容量?

请找到一些寄存器值

       注册标准
       荷电状态        = 100%
       最大误差              = 1%
       剩余容量     = 38000 mA 4.12.4.
       充满电容量   = 38000 mA
       电压                = 12198mV
       平均电流        = 2008 mA
       电流                = 2008 mA

       flags                  =[0200] Hexa
         OTC       :0
         OTD       :0
         BATHI     :0
         BATLOW    :0
         CHG_INH   :0
         XCHG      :0
         FC        :1.
         CHG       :0
         OCVTAKEN  : 0
         RSVD:0       
         RSVD:0       
         CF        :0
         RSVD:0       
         SOC1      :0
         SOCF      :0
         DSG       :0

       标志 B                =[0400] Hexa
         SOH       :0
         寿命      :0
         FIRSTDOD  :0
         RSVD:0       
         RSVD:0       
         DODEOC    :1.
         DTRC      :0
         RSVD:0       
         RSVD:0       
         RSVD:0       
         RSVD:0       
         RSVD:0       
         RSVD:0       
         RSVD:0       
         RSVD:0       
         RSVD:0       

       电池组配置     =[29D8] Hexa
         亚太经社会    :0
         CAL_EN    :0
         缩放比例    :1.
         RSVD:0       
         VOLTSEL   :1.
         IWAKE     : 0
         RSNS1     :0
         RSNS0     :1.
         RFACTSTEP :1.
         睡眠     : 1.
         RMFCC     :0
         Nidt      :1.
         镍镉电池      :1.
         QPCCLEAR  :0
         GNDSEL    :0
         温度     :0

       电池组配置 B   =[00AF] Hexa
         CHGODODEoC :1.
         RSVD:0       
         Vconsen   : 1.
         RSVD:0       
         JEITA     :1.
         LFPRelax  : 1.
         DODWT     : 1.
         Fconven   : 1.

       电池组配置 C   =[0037] Hexa.
         SOH_DISP       :0
         RSOC_HOLD      :0
         FF_NEAR_EDV    :1.
         SleepWakeCHG   : 1.
         LOCK_0         :0
         Relax_jump     : 1.
         Relax_Smooth_OK:1.
         平滑         :1.

       注册 ETENDUS
       清空平均时间  =65535分钟
       进入满电状态的平均时间   = 0分钟
       健康状态        = 100%
       可用能量       = 482mW/h
       平均功耗          = 25mV
       内部温度   = 34.0 °C

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这个问题、请允许我某个时间。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    在上电复位后、电量监测计不会报告准确的数据、建议在上电复位后放电至空电、然后充电至满电。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    非常感谢您的反馈、我们想在配置中默认禁用跟踪、将此配置存储在闪存中的何处、或者我们如何禁用 bq34z100-G1电量计的跟踪?

    Bonne journ é e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bonne:

    您说的"禁用跟踪"是什么意思? 您是说禁用阻抗跟踪算法吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    是禁用时间阻抗跟踪算法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要禁用它、则需要使用默认参数上传全新的.srec。

    默认情况下禁用该功能。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    您能帮助找到闪存中设置为默认禁用阻抗跟踪的参数吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    只需在 BQStudio 中发送"IT_ENABLE"命令即可。 如果启用了 Impedance Track、则发送该命令将禁用 Impedance Track。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    非常感谢,我们将进行一些测试来禁用/启用阻抗跟踪,使用我们的应用程序中的 IT_ENABLE 命令来切换状态,如果我了解您的解决方案?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean:  

    对于某些电量监测计、可以使用 IT_EN 命令禁用和启用它。 BQ34z100不是这些电量监测计之一。 启用后、它将保持启用状态。 请从电量计中提取.gg 文件、以.txt 文件的形式打开.gg 文件、将更新状态更改为0。 然后将新鲜的.srec 上传到器件、并导入.gg 文件。 如果您想在某个时刻启用学习循环、应该注意这一点。  

    此致、

    Diego