请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 主题中讨论的其他器件:TPS25751、
工具与软件:
嗨、团队:
客户希望获得可以支持仅受电的器件(UFP、5V/3A)、而 USB2.0数据为 DRP。
我知道 TPS25751可以支持该功能。
但我想检查 TPS25730是否支持此功能。 您可以帮助 commnet 吗?
谢谢、此致、
会的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.