This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:双角色数据支持、同时支持仅受电电源角色

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441798/tps25730-dual-role-data-support-while-support-sink-only-power-role

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望获得可以支持仅受电的器件(UFP、5V/3A)、而 USB2.0数据为 DRP。

我知道 TPS25751可以支持该功能。

但我想检查 TPS25730是否支持此功能。 您可以帮助 commnet 吗?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您联系我们!

    TPS25730针对桶形插孔替换(仅受电)应用进行了优化、因此不支持数据角色交换。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr