Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, PMP8803, PMP20531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753A 主题中讨论的其他器件: PMP8803、 PMP20531
工具与软件:
您好、TI 专家
客户正在考虑使用 TPS23753A 将 PoE PD 解决方案应用于网络解码。
-输入: 1000kg(GB)
-输出: 12Vdc
是否可以提供上述规格的简化参考原理图?
请 检查。 谢谢你。