This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 参考原理图查询(输入:1000BASE-T (千兆)、输出:12VDC)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, PMP8803, PMP20531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441527/tps23753a-tps23753a-reference-schematic-inquiry-input-1000base-gigabit-output-12vdc

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: PMP8803PMP20531

工具与软件:

您好、TI 专家

客户正在考虑使用 TPS23753A 将 PoE PD 解决方案应用于网络解码。

-输入: 1000kg(GB)

-输出: 12Vdc

是否可以提供上述规格的简化参考原理图?

请 检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    请参阅以下使用 TPS23753A 的12V 输出参考设计、您可在其中下载原理图。 对于数据速度、您需要检查数据转换器是否合格。

    PMP8803 (适用于 PoE 应用的3类低成本12V/1A 反激式转换器参考设计): https://www.ti.com/tool/PMP8803

    PMP20531 (3类、成本优化型隔离式 PoE 反激式转换器参考设计(12V/PoE 625mA)): https://www.ti.com/tool/PMP20531

    此致、

    Diang