This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:IC 和 NFET 在正常运行期间发烫

Guru**** 2503035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440613/lm5060-ic-and-nfet-getting-very-hot-during-normal-operation

器件型号:LM5060

工具与软件:

我主要使用 LM5060来限制过流和过压情况。 我的原理图如图所示  

根据输出 VMOT_FET、我将为直流电机运行一个 H 桥。 当我在30V 的电压(限制为1A)下通过电源运行系统时(以大约15%的占空比运行)、NFET 和 LM5060都变得非常热。 这些都很好地处于我的 LM5060设置的限制范围内。 我已经测试过、UVLO、OVP 和 OCP 均按预期运行。 I 通过将 R77降低至160欧姆测试了 OCP、从而产生大约1A 的关断电流。 在此测试后、我将 R77恢复至7.5K、以将电流限制重新增加到45A 左右。  

Q16: BSC030N08NS5
我还在 H 桥中使用此 FET、理论上、此 FET 应通过与 Q16相同的电流量、但 H 桥上不会变热。  

我曾尝试以更高的占空比运行、发现 LM5060会冒烟、因此会损坏。 我想知道在设计中是否有某一方面会导致过热并限制远低于预期的工作电压。  

VMOT_EN 约为3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    感谢您发送编修!

    您是否在对  LM5060的 VMOT_EN 进行 PWM 控制? LM5060的输出电容是多少?

    您能否共享栅极、 VMOT_FET、计时器和输入电流  

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。  

    我不是在 VMOT_EN 上进行 PWM 控制、它是恒定的3.3V 输入。 VMOT_FET 上的输出电容约为250uF、加上电机的电感负载。  

    发生该错误时、VMOT_FET 的工作电流最大为2A 左右。 我没有门或计时器上的电流读数