This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:热插拔功能

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439581/lm5050-2-hot-swap-capability

器件型号:LM5050-2
主题中讨论的其他器件: LM5069

工具与软件:

您好!

根据 下面附的 LM5050-2数据表(第12页)和图像1、可以观察到 LM5050-2阻止反向 电流通过 ORing MOSFET (来自输出负载电容和其他冗余电源)。 此操作与热插拔控制器机制类似。

但是、数据表不声称 LM5050-2提供热插入/热插拔功能、就像 要求热插入的 TPS241X 控制器那样(请参阅下面的图2)

那么、问题是 LM5050-2支持热插拔操作、还是必须使用单独的热插拔控制器?

请澄清。




此致、
Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    为了实现热插拔功能、我们需要阻断 FET。 请考虑使用 LM5069。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven、您好!
    感谢您的快速回复。
    请确认我是否可以考虑将 TPS241X 控制器用于热插拔机制。
    请针对12V CRPS 应用建议使用相同的类似控制器(如果可用)。

    此致、
    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    所需的 VIN 最大额定电压是多少? TPS241X 的额定电压小于20V

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:
    由于这适用于12V CRPS 应用(< 2kW)、因此绝对最大输入电压限制为15VDC。
    我正在寻找一个 ORing 控制器、它能够根据 TPS241X 的要求实现热插拔/热插入和反向电流限制

    我想知道我是否可以使用 TPS241X 或任何类似的 ORing 控制器来实现热插拔操作、以便无需额外的热插拔控制器(和旁路 FET)。

    此致、
    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    您可以为应用选择 TPS241X。 尽管务必要注意、热插拔会引入瞬态、需要注意确保器件处于安全工作范围内。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shiven。
    我将考虑您对此应用提出的宝贵建议。