主题中讨论的其他器件: LM5069
工具与软件:
您好!
根据 下面附的 LM5050-2数据表(第12页)和图像1、可以观察到 LM5050-2阻止反向 电流通过 ORing MOSFET (来自输出负载电容和其他冗余电源)。 此操作与热插拔控制器机制类似。
但是、数据表不声称 LM5050-2提供热插入/热插拔功能、就像 要求热插入的 TPS241X 控制器那样(请参阅下面的图2)
那么、问题是 LM5050-2支持热插拔操作、还是必须使用单独的热插拔控制器?
请澄清。


此致、
Pratik